~FreeRTOSをArm® Cortex®-Mコア搭載RAファミリマイコンへFreeRTOSを実装するテクニックを短時間で習得~
費用 (無料) 対象製品 RAファミリ
開催日時/会場
2024年 4月 24日(水)14:00~16:00 オンライン 終了しました
2024年 6月 19日(水)14:00~16:00 オンライン 終了しました
2024年 9月 18日(水)14:00~16:00 オンライン
お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。
受講をお勧めしたい方
- FreeRTOSを使った制御を考えている方
- AWS+FreeRTOS環境で開発を着手しようとしている方
- 製品のIoT化をご検討されている方
受講に必要な前提知識
- マイコンの基礎知識とC言語による組み込みプログラミング経験が必要です。
- Flexible Software Package (FSP)を用いたRTOSを使わないプロジェクト開発手順
ご存じない方はFSPを使ってみよう!Arm® Cortex®-Mコア RAマイコンファミリを楽々開発(オンラインセミナー)をご受講ください。 - RTOSを知っているとより理解が深まりますが、未経験でも可能です。
内容
Arm®コアMCUを採用しているRAファミリは、FSP(Flexible Software Package)によってMCUシリーズを意識することなくスピーディーにアプリケーションプログラムを開発していただくことができます。さらに、このFSPにはあらかじめFreeRTOSがインプリメントされており、煩わしい設定など全く必要なくスムーズにFreeRTOSを用いたプロジェクト開発をスタートしていただくことができます。
FreeRTOSは、MIT オープンソースライセンスで無料配布されているマイクロコントローラ向けリアルタイムオペレーティングシステム(RTOS)です。本セミナーでは、FreeRTOSを理解していただくために、Arm® Cortex®-MコアのRAマイコンを使用して、タスクとは何かから、FSPによるタスクやカーネルオブジェクト(イベントフラグなど)の作り方と操作方法を説明します。OS上での割り込みの実装や、OSを使うメリットなども理解していただける内容になっています。これからFreeRTOSをRAマイコンに実装しようと考えている方に最適です。また、AWSと連携するマイコンを開発するにはFreeRTOSの理解が必須です。ぜひご受講ください。
※演習ボードをお持ちでなくても事前にFSPをインストールいただければタスクの生成などの流れを体験していただけます。
※演習ボードをお持ちであれば、すべての演習をご一緒に実施していただけます。
※演習ボードはRA2E2 ファストプロトタイピングボードを使用します。以下URLの「ご購入」からご購入いただけます。
https://www.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/ra-cortex-m-mcus/rtk7fpa2e2s00001be-ra2e2-fast-prototyping-board
カリキュラム
- FreeRTOS概要
- タスク解説
タスクの状態遷移と作成方法 - カーネルオブジェクト解説
タスク間の同期
周期処理
イベントフラグ - 割り込みとの連携
タイマー割り込みとタスクの同期 - 本コース受講後の次のステップ
※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。
受講者演習環境(パソコンはWindows10を推奨します)
- FSP v4.2.0 (統合開発環境 e² studio,GCC含む)
- RAファミリ評価キット(「MCUグループ評価キット」および「Fast Prototyping Board」)
講師説明環境(パソコンはWindows10です)
- FSP v4.2.0 (統合開発環境 e² studio,GCC含む)
- 評価キット RA2E2 ファストプロトタイピングボード(FPB-RA2E2)
オンラインセミナー受講環境
本セミナーはMicrosoft Teams Live Eventで配信します。
ご注意:
Microsoft Teams Live Event配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/停止/早送りが可能です。
皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。
巻き戻しなどを多用される場合はQ&Aの時間にご注意ください。 Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。
お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。
2024年 04月24日(水)
2024年 06月19日(水)
2024年 09月18日(水)お申し込み
本セミナー前後の受講をお勧めするセミナー
このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。